我们今天能为您提供什么帮助?

Video:DM2365N的通讯设置

问题描述:
DM2365N的通讯设置

所属产品线:
DM2000

解决方法:

本视频将介绍DM2365N仪表的通讯参数设置。

装置通电后,首先长按menu键3s以上,会进入Program程序菜单,此处按确认键,仪表提示需要输入密码,默认密码为0001,输入完成后按确认进入设置菜单,SYS为系统设置菜单,InPt为信号输入菜单,COM菜单为通讯设置菜单。按确认键进入,第一个菜单为Addr菜单,用来设置仪表的设备地址,默认为1;bAUd为波特率设置菜单,默认为9600,;dAtA为数据格式的设置菜单,默认设置为N81,即无校验,8个数据位,1个停止位,修改完成后按确认键返回上级菜单,然后按Menu键返回COM菜单,再按Menu键会提示是否保存,按上键切换成YES,再按确认键即可保存。