我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LXM28伺服产品目录中的CANopen电缆TSXCANCA*** 能不能压接RJ45接头?
问题描述:
LXM28伺服产品目录中的CANopen电缆TSXCANCA*** 能不能压接RJ45接头?

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

这个CAN电缆两头都是粗的散线,是压不上RJ45接头的。只能用于D型接头或者端子接头。