我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:ATV610变频器休眠唤醒功能是什么,如何设置?
问题描述:
ATV610变频器休眠唤醒功能及其简单设置。

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

本视频介绍ATV610休眠唤醒功能及其简单设置。

首先介绍了休眠唤醒功能的使用背景,在[休眠检测模式] SLPM选择休眠检测模式为速度模式时,相关休眠参数设置方法;在进入休眠模式后,唤醒条件设置为反馈时,相关唤醒参数设置的方法。

图文版教程详见如下链接

ATV610变频器PID及休眠唤醒功能如何设置?