FA421858
FA421858
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]C9DPN Vigi剩余电流动作保护断路器可以用在60Hz吗?
问题描述:
C9DPN Vigi剩余电流动作保护断路器可以用在60Hz吗?
所属产品线:
C9 RCBO/C9 DPN VIGI
解决方法:
不可以,只能用在50Hz。
首次发布日期:
2022/4/6
修订日期:
2022/4/6
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
C9 RCBO/C9 DPN VIGI
探索更多
范围:
C9 RCBO/C9 DPN VIGI