我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine )平台PLC的内存结构以及与Modbus地址对应关系是怎样的?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine )平台PLC的内存结构以及与Modbus地址对应关系是怎样的?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine )平台PLC(M218/M238/M241/M251/M258/LMC058/LMC078/M262)的内存结构以及与Modbus地址对应关系如下表:

施耐德PLC编程平台 BIT BYTE WORD DWORD LWORD Modbus地址
SoMachine (EcoStruxure Machine Expert)平台M218/M238/M241/M251/M258/LMC058/LMC078/M262 %MX0.0~%MX0.7 %MB0 %MW0 %MD0 %ML0 40001
%MX1.0~%MX1.7 %MB1
%MX2.0~%MX2.7 %MB2 %MW1 40002
%MX3.0~%MX3.7 %MB3
%MX4.0~%MX4.7 %MB4 %MW2 %MD1 40003
%MX5.0~%MX5.7 %MB5
%MX6.0~%MX6.7 %MB6 %MW3 40004
%MX7.0~%MX7.7 %MB7
%MX8.0~%MX8.7 %MB8 %MW4 %MD2 %ML1 40005
%MX9.0~%MX9.7 %MB9
%MX10.0~%MX10.7 %MB10 %MW5 40006
%MX11.0~%MX11.7 %MB11
%MX12.0~%MX12.7 %MB12 %MW6 %MD3 40007
%MX13.0~%MX13.7 %MB13
%MX14.0~%MX14.7 %MB14 %MW7 40008
%MX15.0~%MX15.7 %MB15
%IX0.0/%IX0.1… 10001/2…
%QX0.0/%QX0.1… 00001/2…

注:SoMachine平台没有%M中间位寄存器;

另外,可以使用MOVE指令把%IW0批量赋值到%MW0。