我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LXM16修改参数后显示Prot怎么处理?
问题描述:
LXM16修改参数后显示Prot怎么处理?

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

LXM16修改参数后显示Port表示参数被锁定了,请客户检查P5-00是否是1,若是1表示HMI被锁定,此时需要通过SoMove软件连机将P5-00改为未锁定,如下图所示。