我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]LXM28A* 伺服驱动器的外形尺寸是多少?

问题描述:
LXM28A* 伺服驱动器的外形尺寸是多少?

所属产品线:
Lexium 28运动控制; Lexium 26睿易系列伺服

解决方法:

LXM28AUA5M3X、LXM28AU0M3X1、LXM28AU02M3X、LXM28AU04M3X、LXM28AU07M3X、LXM28AU10M3X、 LXM28AU15M3X、LXM28AU20M3X的外形尺寸如下图:

LXM28AU30M3X、LXM28AU45M3X的外形尺寸如下图: