我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XALB*C按钮盒能安装带灯复位按钮吗?
问题描述:
XALB*C按钮盒能安装带灯复位按钮吗?

所属产品线:
XALB,XALJ; Harmony XB5C

解决方法:

XALB*C按钮盒,可以配套国产XB5*C系列的带灯复位按钮,不能配套国产XB2/XA2系列的带灯复位按钮。 配套国产XB5*C系列的带灯复位按钮时,只能安装1层,即最多配套1个LED+2个触点,触点不能叠加。具体选型可参看Ø22 mm系列按钮及指示灯产品目录