我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
吊装按钮盒XACA*和XACA*H7的区别是什么?
问题描述:
吊装按钮盒XACA*和XACA*H7的区别是什么?

所属产品线:
XAC

解决方法:

区别:

1.认证不同:XACA*H7有UL认证。

2.材质不同,颜色不同:XACA*H7和XACA*都是黄色,但XACA*H7颜色更浅一些。且盒子上方的线缆接口处,颜色也不同,见图片。

相同:

1.尺寸一样。

2.性能一致。