问题描述:
XVBZ01水平固定底座能否直接和XVBC21配合使用?所属产品线:
Harmony XVB解决方法:
XVBZ01水平固定底座不含支撑杆,不能直接和XVBC21配合使用。 如果需要与XVBC21配合使用的水平固定底座,请选用XVBZ02、XVBZ03、XVBZ04。这3个都是支撑杆+水平固定底座。对应的支撑杆尺寸不同,可根据现场应用的需求进行选择。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
XVBZ01水平固定底座不含支撑杆,不能直接和XVBC21配合使用。 如果需要与XVBC21配合使用的水平固定底座,请选用XVBZ02、XVBZ03、XVBZ04。这3个都是支撑杆+水平固定底座。对应的支撑杆尺寸不同,可根据现场应用的需求进行选择。
是否有帮助?