我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中如何把一个字拆分为16个位或者把16个布尔量组合为一个字?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中如何把一个字拆分为16个位或者把16个布尔量组合为一个字?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中把一个字拆分为16个位的操作示例如下(%M0:16:=%MW0):

把16个布尔量组合为一个字的操作示例如下(%MW10:=%M0:16):