我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TwidoSuite 软件能否在 Windows 10 计算机上运行?
问题描述:
TwidoSuite 软件能否在 Windows 10 计算机上运行?

所属产品线:
Twido

解决方法:

不可以。TwidoSuite,Twido 是一个过时的产品,已经被 M221 和 EcoStruxure Machine Exert Basic(正式的 TwidoSuite)软件取代,该软件将在 Windows 10 上运行。TwidoSuite 的最新版本是 2.31.4 版,它将在 Windows 7 64位系统上运行.使用 Ecostruxure Machine Expert Basic 和 M221,您可以将旧的 Twido 程序导入 Machine Expert Basic 并将程序加载到 M221。