塑壳断路器有没有具备相序保护和缺相保护功能的?
问题描述:
塑壳断路器有没有具备相序保护和缺相保护功能的?所属产品线:
塑壳断路器; EasyPact EZD; Compact NS 80; Compact NS630b-1600A; Compact NSE; Compact NSX; Osmart NSC; EasyPact CVS; EasyPact EZS; Compact NSXm; NSU/CSU解决方法:
塑壳断路器全系列都没有具备相序保护功能的。
NSX Mic2-M/Mic6E-M电子脱扣单元有相不平衡保护功能,缺相是相不平衡的一种极端情况,在相不平衡电流高于Iumbal不平衡阈值且延时时间遵循Tumbal条件下,会导致断路器脱扣。
是否有帮助?