我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine平台下,在设备树里添加了2台控制器MyController和MyController_1,如何激活其中的一台控制器?

问题描述:
SoMachine平台下,在设备树里添加了2台控制器MyController和MyController_1,如何激活其中的一台控制器。

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

应用程序树,选中需要激活的控制器,Application右键,点击激活当前应用即可。