我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Modicon M258系列的PLC中,TM5SPS3需要单独选基板和接线端子吗?
问题描述:
Modicon M258系列的PLC中,TM5SPS3需要单独选基板和接线端子吗?

所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

在M258系列的PLC,TM5SPS3不能单独使用,它是给TM5NCO1模块供电的,然后再选择总线基板和接线端子,4个产品一起使用。