我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]TM241CEC24T/U/R本身带CANopen终端电阻吗?

问题描述:
TM241CEC24T/U/R本身是否带CANopen终端电阻

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

TM241CEC24T/U/R本身集成螺钉端子式CANopen端口,如下图红框所示,在集成CANopen端口旁有一个LT的拨码开关,将LT拨到ON位置即启用终端电阻,将LT拨码拨到OFF位置即不启用终端电阻。