我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert中的PLC是否有可以通过编程的方式修改IP地址?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert中的PLC是否有可以通过编程的方式修改IP地址?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert中的PLC可以使用编程的方式修改IP:

其中M218可以通过功能块setIPAddress功能块修改PLC的IP地址。

M241,M251,M258,M262,LMC058,LMC078均可以通过changeIPAddress功能块修改PLC的IP地址。