我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在EcoStruxure Machine Expert中使用SEND_RECV_MSG功能块发送数据帧后,该功能块一直处于Busy状态,为什么?
问题描述:
在EcoStruxure Machine Expert中使用SEND_RECV_MSG功能块发送数据帧后,该功能块一直处于Busy状态,为什么?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

这是因为当前SEND_RECV_MSG功能块已配置为“发送/接收”模式,发送一个数据帧后,会等待接收数据帧,接收数据帧完成后Busy复位为0。“发送/接收”模式下必须“发送”和“接收”交替进行,不能连续发送或连续接收。

若需要连续发送和连续接收,可以考虑使用两个SEND_RECV_MSG功能块,一个配置为“仅发送”模式,另一个配置为“仅接收”模式。