EcoStruxure Machine Expert软件中如何删除一个字符串中特定的部分,剩余的字符可以组成字符串输出?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert软件中如何删除一个字符串中特定的部分,剩余的字符可以组成字符串输出?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
可以使用DELETE功能块,STR管脚表示初始字符串,LEN表示删除字符的长度,POS表示从左计数开始删除的位置(包含此位置)。
如图:初始字符串为‘ABCDEFGHIJ’,删除长度为1,起始地址为1,输出合并后的字符串为‘BCDEFGHIJ’。
是否有帮助?