在EcoStruxure Machine Expert平台上能否取消仅对M241/251和M262控制器的Web可视化用户权限?
问题描述:
在EcoStruxure Machine Expert平台上取消仅对M241/251和M262控制器的Web可视化用户权限操作方法所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
从EcoStruxure Machine Expert V2.0以后可以在M241/251和M262控制器上禁用Web可视化的用户权限。
而且用户权限对于其他服务依然有效。
为此,用户必须在/usr/Visu文件夹中创建空文件WebVisuNoLogin.cfg,并重新启动控制器。
此操作完成后,无需输入密码即可连接web可视化界面。
WebVisuNoLogin.cfg文件可以通过FTP服务器连接或从EcoStruxure Machine Expert (MyController >> Files选项卡)下载到控制器。
通过FTP服务器连接:

在EcoStruxure Machine Expert导入该文件后的界面如下:

是否有帮助?