在TM241等PLC里最多可以使用多少个PID功能块?
问题描述:
在TM241里PID功能块是否有限制所属产品线:
Modicon M241解决方法:
对于TM241,PID功能块数量没有具体限制,主要取决于控制器的内存大小。只要不超出TM241存储空间大小,数量没有限制。
这适用于所有SoMachine平台上的控制器(M218,M238, M241, M241, M251, LMC058, LMC078)。
是否有帮助?


对于TM241,PID功能块数量没有具体限制,主要取决于控制器的内存大小。只要不超出TM241存储空间大小,数量没有限制。
这适用于所有SoMachine平台上的控制器(M218,M238, M241, M241, M251, LMC058, LMC078)。
是否有帮助?