我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM3XTRA1和TM3XREC1的响应时间是多少?
问题描述:
TM3XTRA1和TM3XREC1的响应时间

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

用于扩展I/O的TM3XTRA1和TM3XREC1发射器和接收器模块之间的响应时间取决于所有TM3总线上数据的大小,但可以保证在所有情况下都小于5毫秒。