问题描述:
Modicon M241 配置TM4PDPS1的注意事项所属产品线:
Modicon M241解决方法:
当TM241xx配置Profibus TM4PDPS1时,需要注意以下几点:
1.一个专用的PROFIBUS任务,没有配置看门狗(不要使用MAST)
2.指定的PROFIBUS任务的优先级必须低于MAST任务。例如:如果MAST任务的优先级值为1,那么TaskProfibus需要的优先级值为10。
3.PROFIBUS任务周期时间不快于10毫秒。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
当TM241xx配置Profibus TM4PDPS1时,需要注意以下几点:
1.一个专用的PROFIBUS任务,没有配置看门狗(不要使用MAST)
2.指定的PROFIBUS任务的优先级必须低于MAST任务。例如:如果MAST任务的优先级值为1,那么TaskProfibus需要的优先级值为10。
3.PROFIBUS任务周期时间不快于10毫秒。
是否有帮助?