我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert V2.0机器专家软件如何默认打开离线帮助
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert V2.0机器专家软件如何默认打开离线帮助

所属产品线:
工业机械自动化控制器(PLC); Modicon M262

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert V2.0机器专家软件的帮助是以网页形式打开的,分为在线帮助和离线帮助。

在线帮助会通过浏览器访问施耐德的帮助网页,适合在有连接外部网络的情况下访问。

如果不方便上网或者在网络环境不佳的情况下,您还可以通过离线帮助的方式来获取到软件帮助,具体步骤如下:

1.首先需要确认您已经下载了离线帮助,方式如下:

打开Schneider Electric Software Installer,找到“帮助”一栏,勾选中文,点击“打开帮助管理工具”,勾选您需要下载的帮助,然后点击“Apply”,等待下载完成。

2.打开机器专家软件,在“工具”下找到“选项”,在弹出的对话框中找到“在线帮助”,取消掉“首选在线帮助”前面的勾并确认“用户文档目录”下的路径是您存放离线帮助的路径,之后您就可以使用离线帮助了。