我们今天能为您提供什么帮助?

Modicon M262 如何配置2级局域网的远程连接?

问题描述:
Modicon M262 如何配置2级局域网的远程连接

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

下面是一个使用Modicon M262控制器的2级局域网远程连接的例子:

NAT路由器的端口转发配置:

为了连接Modicon M262,需要在NAT路由器上配置端口转发,从TCP 11740端口到192.168.1.1:11740端口

为了连接Modicon M241,需要在NAT路由器上配置TCP端口1105到10.20.30.1之间的端口转发功能,该功能不在NAT路由器的本地网络中。因此,还需要在路由器上配置一条静态路由,告诉路由器如何到达LAN2。路由需要告诉NAT路由器,要访问目的网络10.20.30.0/24,需要使用网关192.168.1.1,即Modicon M262的接口ETH1的地址。

在EcoStruxure Machine Expert中:

要连接到Modicon M262,双击控制器,然后在控制器选择菜单中,选择连接模式“快速TCP”,并使用NAT路由器的公网IP地址和端口11740。如果路由器的端口转发配置正确,所有接收到的流量都会被重定向到Modicon M262 ETH1接口。

连接到Modicon M241,双击控制器,然后在控制器选择菜单,选择连接模式“通过NAT(远程TCP)的IP地址”和使用的公共IP地址字段的NAT路由器NAT地址和IP地址的Modicon M241“目标IP地址”。

注:要连接多个Modicon M262,需要按设备转发1个端口。例如,在NAT路由器中,将11741端口转发到IP_of_M262_2:11740,根据需要重复。对于Modicon M241/M251和Modicon M258,转发1106到IP_of_M241:1105。