我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Modicon M262如何使定位变量(%MW, %MD)成为保持型变量?
问题描述:
Modicon M262如何使定位变量(%MW, %MD)成为保持型变量

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

与Modicon M241/251控制器不同,Modicon M262控制器%MW变量不会自动掉电保持。

此外,下面的声明不允许保留定位变量:

VAR_GLOBAL RETAIN

Var1 AT%MW10:INT;   // IT DOESN'T WORK !

END_VAR

这种原理类似于Modicon LMC078运动控制器,可以应用下面的变通方法:

将已定位的保留变量列表移动到一个不由MAST Task执行的pou。

通过“添加所有实例路径”命令将实例路径插入到PersistentVars列表中

注意:当在PersistentVars窗口中单击右键时,“添加所有实例路径”命令才可用。