EcoStruxureMachine Expert机器专家v2.0.2版本软件如何添加TM3DM32R模块
问题描述:
机器专家v2.0.2版本软件中添加TM3DM32R模块所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon TM3扩展模块解决方法:
1、打开电脑的开始菜单,找到“Schneider Eclctric Software Installer”并打开,如下图所示。

2.打开软件后点击“修改已安装软件”,如下图所示。

3.如下图所示,选择“自定义版本”,之后点击右下角的“下一步”按钮。

4.在如下图的页面中,点击右上角的设置按钮,选择“本地产品代码”。

5.在弹出的对话框输入TM3DM16/32R的本地产品代码:XX72X2845C7KBHUCLV2S6XAEFS之后会弹出如下对话框,代表组件已被解锁,点击确定即可。

6.输入本地产品代码后,我们可以在个体组件中搜索TM3,确认该模块前面的绿色复选框已经被勾选,再点击右下角的“下一步”按钮,如下图所示。

7.如下图所示,等待安装完成后,点击下一步,就完成了组件的安装。

8.之后我们打开机器专家软件,可以在IO_bus中找到并添加TM3DM32R或TM3DM16R的模块了。

以上就是添加TM3DM16/32R的全部过程,祝大家使用愉快。
是否有帮助?