EcoStruxure Machine Expert或SoMachine保存的程序如何判断该程序是使用什么版本软件编程的?
问题描述:
判断EcoStruxure Machine Expert或SoMachine保存的程序是使用什么版本软件编程的所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
目前施耐德工业机械自动化控制器很多采用EcoStruxure Machine Expert或SoMachine编程,编程后保存的文件均为.project格式,如果电脑上安装了多个版本的EcoStruxure Machine Expert或SoMachine,那么如何判断一个程序是用什么软件编程的呢?
我们可以使用查看程序属性的方式来获取到该程序的编程软件版本,方法如下:
对程序点击右键,选择属性,找到Machine Expert选项卡,可以看到Product Version一栏标注了版本为1.2那么可以判断这个程序是使用机器专家V1.2版本编写的。

如下图,同样的方法可以看出该程序是使用SoMachine V4.3版本编写的。

是否有帮助?