EcoStruxure Machine Expert软件使用ST语言编程如何折叠多行ST语句
问题描述:
使用Region指令折叠多行ST语句所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
在EcoStruxure Machine Expert软件中,使用ST语言编程时,如果程序很长,通常为了方便阅读,我们需要将部分程序折叠起来,这时可以使用Region指令来折叠多行语句。
Region指令在C#中使用的比较多,最主要的功能是将一些有关联的代码组织在一起,然后折叠起来。
在EcoStruxure Machine Expert软件中ST语言也支持该指令,使用方法如下:
{region "Description"}
ST语句
{endregion}
折叠效果如下图:

这样,我们就可以很方便的来折叠相关的代码,而让一长串复杂的程序看起来相对清爽一些。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。