我们今天能为您提供什么帮助?

M262运动控制器的Sercos III网络拓扑是否支持环形或星型拓扑结构?

问题描述:
M262运动控制器的Sercos III网络拓扑是否支持环形或星型拓扑结构?

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

虽然标准Sercos III 规范存在三种可能的网络拓扑:环形、线性和双线型拓扑,但M262运动控制器的Sercos III网络仅支持线性拓扑,不支持环形、双线型及星型拓扑。