我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM262M35MESS8T Sercos总线添加超过8个轴时报错轴的最大数量设置为8如何解决?
问题描述:
TM262M35MESS8T Sercos总线添加超过8个轴时报错轴的最大数量设置为8如何解决?

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

由于TM262M35MESS8T的Sercos总线在同步周期为1ms时最大支持8个轴,2ms时最大支持16个轴,4ms时最大支持24个轴,而Sercos总线默认的同步周期为1ms,所以只支持8个轴,如果需要支持超过8个轴,必须修改同步周期到轴个数对应的同步周期时间,如如果需要24个轴的话,需要将同步周期时间修改为4ms,具体位置如下图: