我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert机器专家软件使用ST语言编程或定义变量时空格符显示为点,Tab显示箭头符号,如何消除?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert机器专家软件使用ST语言编程或定义变量时空格符显示为点,Tab显示箭头符号,如何消除?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert机器专家软件在使用ST语言编程时,我们会使用到空格符来让程序更美观,使用Tab来区分各个层次。

有时候我们可能因为误触,发现程序中的空格变成了".",Tab变成了"→",如下图所示:

那么我们如何将点和箭头隐藏起来呢?

如下图所示:

点击POU程序段中的空白处,在“编辑”菜单下找到“高级的”,点击“查看空白”,前面的a.b不是选中状态,那么程序中就不会出现空格符显示为点,Tab显示箭头符号的情况了。