我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中,如何进行数字量IO点地址的批量映射?

问题描述:
把IO点对应的地址批量映射到%M或%MW中供上位机读写

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert - Basic

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中,数字量输入输出点地址为%Ix.y和%Qx.y,可以批量赋值到%M或%MW中,如下图:

通过%M0:14:=%I0.0:14把%I0.0~%I0.13赋值到%M0~%M13中,依次一一对应;

通过%MW10:=%I1.0:16把%I1.0开始的16个数字量组合为一个字存放在%MW10中;

通过%Q0.0:10:=%M16:10来实现%M16开始的10个数字量控制%Q0.0开始的10个数字量输出;

通过%Q2.0:16:=%MW20可以实现对%Q2.0开始的16个数字量输出进行批量复位或置位操作。