我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX100m/160m EverLink接线器能配置多电缆连接器(PDC3BD2/PDC3BD6)吗?
问题描述:
NSX100m/160m EverLink接线器能配置多电缆连接器(PDC3BD2/PDC3BD6)吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

不能配置。多电缆连接器只能连接母排连接断路器,所以要先拆除EverLink接线器,订购接线片/母排连接器LV426960(一组3个)/LV426961(一组4个)换上,然后才能安装多电缆连接器。