NSX100~160 2P AC/DC塑壳断路器拨动手柄门开孔尺寸是多少?
问题描述:
NSX100~160 2P AC/DC塑壳断路器拨动手柄门开孔尺寸是多少?所属产品线:
Compact NSX; Compact NSX DC 塑壳断路器解决方法:
门开孔尺寸分为两种,一种是不带拨动手柄罩的开孔(图中上边的这种),一种是带IP40拨动手柄罩的开孔(图中下边的这种),两种方式开孔尺寸不同,如图所示:
是否有帮助?




门开孔尺寸分为两种,一种是不带拨动手柄罩的开孔(图中上边的这种),一种是带IP40拨动手柄罩的开孔(图中下边的这种),两种方式开孔尺寸不同,如图所示:
是否有帮助?