我们今天能为您提供什么帮助?

NSX电动操作机构的合分闸时间是多少?

问题描述:
NSX电动操作机构的合分闸时间是多少?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX电动操作机构有两种,一种是标准型电动操作机构,另一种是通用型电动操作机构。这两种类型的电动操作机构合分闸时间不同,具体如下:

标准型电动操作机构 通用型电动操作机构
合闸时间(ms) <80 ≤700(MT100/160/250),≤1000(MT400/630)
分闸时间(ms) <700 ≤350(MT100/160/250),≤500(MT400/630)