NSX系列脱扣单元Mic5B与Micr2的区别是什么?
问题描述:
NSX系列脱扣单元Mic5B与Micr2的区别是什么?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
NSX系列脱扣单元Mic5B与Mic2的最主要区别是:
1、二者都是三段保护的,但是Mic5B的Ir/Tr、Isd/Tsd、Ii都是可调的(通过BTM连EPC);而Mic2的长延时时间Tr、短路短延时时间Tsd和短路瞬时Ii是不可调的。
2、Mic5B可通过单独订购Mic5B SI脱扣单元关闭过载保护(实现过载不跳闸功能)、或单独订购Mic5B LI脱扣单元关闭短延时保护、或单独订购Mic5B LS脱扣单元关闭瞬时保护;而Mic2的过载/短延时/短路瞬时保护是无法关闭的。
3、MicroLogic 5B新增25A额定电流。
是否有帮助?