我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
断路器I/O模块应用旋转开关(APP)如何设置?
问题描述:
断路器I/O模块应用旋转开关(APP)如何设置?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; Masterpact MTE 框架断路器; EasyPact MVS; MT/NW 1000V; Masterpact NW-DC (China); Masterpact MTZ空气断路器; MTU/CTU/EVS; Compact NS630b-1600A; Compact NSX

解决方法:

应用旋转开关可选择预定义应用,其具有九个位置,且每个位置都已分配给一个预定义应用,开关的出厂设置位置预定义为应用 1。

预定义应用设置步骤如下: