我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys T如何进入配置模式?
问题描述:
Tesys T如何进入配置模式?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

Tesys T进入配置模式才能修改更多参数,进入配置模式方法推荐:

1.使用面板LTMCUC,依次进入菜单:“服务”-->“系统设置”-->“进入系统设置”-->选择“是”。设置完参数后,再在“服务”-->“系统设置”-->“结束系统设置”-->选择“是”。

2.使用SoMove软件设置,先连接设备,再按照下图进入菜单:“设备”-->“命令”-->“进入配置”,然后设置参数:

设置完参数后,按此路径退出:“设备”-->“命令”->“退出配置”。