我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV930**Z的型号不加操作面板能否控制运行?
问题描述:
ATV930**Z的型号能否与ATV340一样控制运行?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

在命令通道未设置为远程终端和控制通道未设置为HMI的情况下,可通过端子或者通讯的方式控制启停及调速。

参数设置可通过SOMOVE软件进行设置或多台变频器共用一个操作面板设置参数。