我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630/930变频器的输出滤波器可以延伸到多少米?
问题描述:
ATV630/930变频器的输出滤波器可以延伸到多少米?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

对应于符合IEC6034-25NEMA MG1/31.2006规范的电机,不加滤波器的情况下,屏蔽电缆150m,非屏蔽电缆300m。

加Dv/Dt滤波器后,屏蔽电缆按照样本上提供的距离为准,非屏蔽电缆500m。

正弦滤波器后,屏蔽电缆500m,非屏蔽电缆1000m。

注:对于不符合相关规范的电机,无法提供距离参数。