ATV630、ATV930变频器部分型号加正弦滤波器轻载为什么需要降容?
问题描述:
ATV630,ATV930变频器部分型号加正弦滤波器轻载为什么需要降容?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630C13N4-C31N4、ATV930C13N4-C22N4、ATV930C13N4C-C31N4C加正弦滤波器在轻载时需要降档使用,重载不需要降档。
正弦滤波器可运行的最低开关频率为4kHz,尺寸6及其以上规格的变频器,在开关频率设置为4kHz以上(包括4kHz)额定电流需要降容,所以轻载选型需要按照降容曲线降容。
例如:
ATV930C13N4C在环境温度40℃、开关频率为2KHz时,可以达到100%In额定电流输出。加正弦滤波器后,开关频率最低为4KHz,但是ATV930C13N4C在环境温度40℃、开关频率为4KHz时,达不到100%In额定电流输出,所以轻载需要降档使用。即ATV930C13N4C变频器加正弦滤波器后,轻载工况下可以在110 kW电机上使用。
是否有帮助?