我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630变频器的防护等级是多少?
问题描述:
ATV630变频器的防护等级是多少?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630...N4Z的防护等级是IP20;

ATV630...N4小于等于90kW时的防护等级为IP21;大于90kW时的防护等级为IP00,加装防护套件后,防护等级可以IP21或IP31。

ATV630...M3在小于55kW时的防护等级为IP21;大于等于55kW时的防护等级为IP00,加装防护套件,防护等级可以达到IP21。详见产品样本-可更换部件。