我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320、ATV340、ATV630、ATV930变频器地址5201和5202的区别?
问题描述:
ATV320、ATV340、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器地址5201和5202的区别?

所属产品线:
ATV320变频器; ATV340变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

逻辑地址5201(IL1I)和5202(IL1R)都可以读取逻辑输入DI*点的状态,但是5201(IL1I)是实时的数据,5202(IL1R)是滤波后的数据

例如:DI1的延时时间设置为200ms,当DI1被激活时,5201的Bit0立即变为1;5202的Bit0位在200ms后变为1。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。