[Q&A]ATV630、ATV930和ATV340变频器风扇反馈警告是什么原因?如何处理?
问题描述:
ATV630、ATV930和ATV340变频器风扇反馈警告是什么原因?如何处理?所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
变频器内置散热风扇的异常低速就会触发风扇反馈警告,处理步骤如下:
1、检测风扇是否正常运行。可以到[完整设置] - [维护] - [风扇管理] - [风扇模式],把风扇模式设置为"总是",设置完成后,如果风扇不转,则是风扇损坏了,需要更换;
2、如果风扇是正常运转的,可以忽略当前警告。如果需要取消风扇反馈警告,可以到[完整设置] - [错误警告处理] - [警告组配置] - [警告组 1 定义]菜单里,找到“风扇反馈警告”,按“OK”键取消该警告后面的“√”即可解除该警告。
是否有帮助?






需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。