我们今天能为您提供什么帮助?

VW3A3424有3种供电方式,如何接线或设置?

问题描述:
VW3A3424有3种供电方式,如何接线或设置?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

VW3A3424支持3种供电方式,分别是+12Vdc、+15Vdc和+24Vdc;

5、6号端子无需特殊设置,可直接接+12Vdc、+15Vdc或+24Vdc,需注意端子容量,在不同电压时最大电流不同,+12Vdc / 200mA 、+15Vdc / 175mA 或 +24Vdc / 100mA。

端子定义详见下表: