我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV930变频器将R1设置为正向运行时,R1继电器何时动作?
问题描述:
ATV930变频器将R1设置为正向运行时,R1继电器何时动作?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930变频器将R1设置为正向运行时,当电机正转,输出频率大于等于0.2Hz时,R1继电器接通,输出频率小于等于-0.2Hz或停机后,R1继电器断开。

继电器输出里的正向运行和反向运行是反映电机实时运行的状态,与起动命令是正转还是反转没有关系。