我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930C11N4变频器标配的制动单元VW3A7107是否自带故障触点?标准接线图中的T1和T2端子是什么功能?

问题描述:
ATV930C11N4、ATV930C13N4、ATV930C16N4变频器标配的制动单元VW3A7107是否自带故障触点?标准接线图中的T1和T2端子是什么功能?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930C11N4、ATV930C13N4、ATV930C16N4 标配的制动单元VW3A7107没有故障触点;

标准接线图中的T1、T2是接外部制动电阻的热敏探头;

相关链接:ATV930的制动单元VW3A7105、VW3A7106上的故障触点如何动作?