ATV630、ATV930、ATV320变频器R2继电器设置为频率阈值到达(FTA),R2继电器动作迟滞是多少?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0、ATV320变频器R2继电器设置为频率阈值到达,R2继电器动作迟滞是多少?所属产品线:
ATV320变频器; ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930、ATV320变频器R2继电器功能设置为频率阈值到达时,R2继电器动作有迟滞。
如果频率阈值FTD设置为0至50Hz,FTD_In_Hyst=0.1Hz,FTD_Out_Hyst=0.3Hz;则R2的状态在输出频率RFR≥FTD-0.1Hz时置1,在输出频率RFR≤FTD-0.3Hz时置0。
如果频率阈值FTD设置大于50Hz,FTD_In_Hyst=0.2%FTD,FTD_Out_Hyst=0.6%FTD;则R2的状态在输出频率RFR≥0.998FTD时置1,在输出频率RFR≤0.994FTD时置0。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?