我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV2APN**延伸旋转手柄自带的连接杆是否可以自由切割长度?
问题描述:
GV2APN**延伸旋转手柄自带的连接杆是否可以自由切割长度?

所属产品线:
进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2APN**延伸旋转手柄自带的连接杆型号是GVAPA1,其长度为315mm,截面为6*6mm。可以截短使用。

GV2P/L断路器安装GV2APN**延伸旋转手柄后,能支持的柜内安装板到柜门的深度范围是140~250mm。见下图:

GV2P/L断路器安装GV2APN**延伸旋转手柄和支撑GVAPK11后,能支持的柜内安装板到柜门的深度范围是250~434mm。见下图: